Crear un diccionario de localización

Cree un diccionario de traducción para mostrar el contenido de la aplicación en el idioma de la zona en la que se encuentra el usuario. El diccionario de traducción contiene todas las cadenas traducidas en los diferentes idiomas. A continuación, puede seleccionar un idioma para la aplicación, tanto en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución.
OBSERVACIÓN: Cuando existe un diccionario de localización para su proyecto, afecta a todas las variables con el tipo de datos
LocalizedText
. Cuando se introduce un valor para una variable cuyo tipo de datos del valor es
LocalizedText
, aparece un cuadro de sugerencias que incluye las posibles coincidencias con la clave introducida. Puede seleccionar una sugerencia y confirmarla pulsando INTRO, o bien puede presionar ESC para cerrar el cuadro de sugerencias y pulsar INTRO para insertar tal cual el texto que ha introducido.
Si crea un proyecto en
FactoryTalk Optix Studio
con una plantilla estándar, la carpeta
Traducciones
contiene un diccionario de traducción de forma predeterminada.
  • En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Traducciones
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    LocalizationDictionary
    .
DiccionarioDeLocalización#
aparece en la carpeta
Traducciones
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal