- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Botón
Generar eventos para ejecutar métodos
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Texto | Text | Texto insertado y mostrado | |
Aspecto | Appearance | Estilo de botón | |
Ruta de acceso de imagen | ImagePath | Imagen mostrada en el objeto | |
Posición de imagen | ImagePosition | Posición de la imagen que se va a mostrar | |
Posición de texto | TextPosition | Posición del texto en los ejes horizontal y vertical relativos a los lados del objeto | |
Ancho de imagen | ImageWidth | Ancho de la imagen que se va a mostrar. El valor Auto establece el ancho original de la imagen | |
Altura de imagen | ImageHeight | Altura de la imagen que se va a mostrar. El valor Auto establece la altura original de la imagen | |
Ajuste de línea | WordWrap | Habilitar/deshabilitar el ajuste de línea automático cuando el texto es más ancho que el contenedor. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece una abreviatura del texto | |
Reducción de texto | Elide | Modo de reducción de texto. Inserta tres puntos (...) en la posición indicada cuando el texto es demasiado largo para el espacio disponible. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece el ajuste de línea | |
Familia de fuentes | FontFamily | Familia de fuentes | |
Espesor de fuente | FontWeight | Espesor de fuente | |
Fuente cursiva | FontItalic | Habilita o deshabilita la cursiva en el texto | |
Tamaño de fuente | FontSize | Tamaño de fuente | |
Color de texto | TextColor | Color del texto que se va a mostrar | |
Color de fondo | BackgroundColor | Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado | |
Estilo | Style | Estilo gráfico aplicado al control | |
Visible | Visible | (Heredado del elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Heredado del elemento) | |
Opacidad | Opacity | (Heredado del elemento) | |
Margen izquierdo | LeftMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen superior | TopMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen derecho | RightMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen inferior | BottomMargin | (Heredado del elemento) | |
Ancho | Width | (Heredado del elemento) | |
Altura | Height | (Heredado del elemento) | |
Alineación horizontal | HorizontalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Alineación vertical | VerticalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Rotación | Rotation | (Heredado del elemento) |
Eventos
Evento MouseClick
- BrowseName
Evento que se activa cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón y se libera
Evento MouseDown
- BrowseName
Evento que se activa cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón (borde descendente)
Evento MouseUp
- BrowseName
Evento que se activa cuando se libera el botón izquierdo del ratón (borde ascendente)
Entregue su opinión