Agregar un conmutador de la pluma de tendencia

Agregue un interruptor o una casilla de verificación que alterne la visibilidad de la pluma de tendencia.
Requisitos previos
  1. Para agregar un conmutador de la pluma de tendencia
  2. Cree una variable booleana. Consulte Crear variable.
  3. Cree un objeto
    Interruptor
    o
    Casilla de verificación
    . Consulte Crear un objeto gráfico a partir de un tipo.
  4. Seleccione el objeto
    Interruptor
    y cree un vínculo dinámico entre
    Marcado
    y la variable booleana. Consulte Crear vínculos dinámicos.
  5. Seleccione el objeto
    Tendencia
    y, en el
    PlumaDeTendencia#
    que desee, cree un vínculo dinámico entre
    Habilitado
    y la variable booleana. Consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal