Bloques de funciones definidas por el usuario
Utilice el nodo
Bloque de funciones definidas por el usuario
del Organizador de proyectos para crear programas lógicos y para el controlador Micro800
en los siguientes lenguajes:- Diagrama de bloque de funciones (FBD)
- Diagrama de lógica de escalera (LD)
- Texto estructurado (ST)
Los bloques de funciones definidas por el usuario (UDFB) definen lógica empresarial para cálculos matemáticos complejos. Una vez creado, se puede reutilizar al igual que otros bloques de funciones en
FactoryTalk Design Workbench
.Utilice el nodo
Bloques de funciones definidas por el usuario
para:Utilice el nodo
<UDFB-name>
debajo de Bloques de funciones definidas por el usuario
para:- Abra la ventana Parámetros del UDFB para:
- Crear parámetros de entrada o salida.
- Eliminar parámetros.
- Mover un parámetro hacia arriba o abajo en el UDFB.
- Editar las propiedades de la variable.
Entregue su opinión