Exportar programas, bloques de funciones, variables y tipos de datos definidos por el usuario

Dependiendo del tipo de elemento, los formatos de archivo para importar y exportar son diferentes.
  • Los siguientes elementos se exportan a archivos M8A:
    • Programas, incluidas las interrupciones y las variables locales
    • Bloques de función, incluidas las variables locales
    • Funciones, incluidas las variables locales
    • Tipos de datos definidos por el usuario, incluidos los tipos de datos de matriz, los tipos de datos de estructura y las palabras definidas
    • Registro de datos
    • Recetas
  • Los siguientes elementos se exportan a archivos CSV o XLSX:
    • Mapeados Modbus
    • Mapeados MicroLogix
    • Mapeados DNP3
    • Variables globales y locales
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal