Sincronizar las actualizaciones de bloques de funciones definidas por el usuario o de funciones definidas por el usuario con sus referencias
Después de actualizar los parámetros de entrada o salida de un bloque de funciones definidas por el usuario (UDFB) o una función definida por el usuario (UDF), utilice el menú contextual
Sincronizar actualizaciones con referencias
para sincronizar todas las actualizaciones de sus referencias.Para sincronizar las actualizaciones de UDFB o UDF con sus referencias
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario en el UDFB o UDF actualizado y, a continuación, seleccioneSincronizar actualizaciones con referencias.
- Use los siguientes pasos para abrir las instancias del UDFB o UDF actualizado para comprobar que las variables están asignadas correctamente.
- Abra el programa que llama al UDFB o UDF.
- En el editor de lenguaje, haga clic con el botón secundario en el UDFB o UDF, y, a continuación, seleccioneAbrir lógica de instrucción.
- Compruebe que las variables están asignadas correctamente.
- Compile el proyecto del controlador y resuelva los errores de compilación.
Entregue su opinión