Agregar un bloque de funciones definidas por el usuario mediante el Organizador de proyectos

Use el
Organizador de proyectos
para agregar un bloque de funciones definidas por el usuario al proyecto del controlador.
Para agregar un bloque de funciones definidas por el usuario mediante el Organizador de proyectos
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga clic con el botón secundario en
    Bloques de funciones definidas por el usuario
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo bloque de funciones definidas por el usuario
    .
  2. En
    Nuevo bloque de funciones definidas por el usuario
    , escriba el nombre del UDFB, seleccione el tipo de UDFB y finalmente introduzca la descripción según sea necesario.
  3. Seleccione
    Crear
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal