Organizador de proyectos
El
Organizador de proyectos
muestra los dispositivos y los elementos de programa del proyecto en una vista de árbol organizada. Use el Organizador de proyectos
para abrir otros espacios de trabajo de configuración de dispositivos y administrar elementos de programa. Si no se ha agregado ningún dispositivo, use el botón Nuevo dispositivo o Detectar dispositivo para agregar uno. Los elementos que se muestran en el Organizador de proyectos
varían en función del dispositivo agregado.Para proyectos que contienen un controlador
Micro800
, el Organizador de proyectos
muestra los siguientes elementos asociados con el controlador:- Variables globales
- Activos, incluidas funciones definidas por el usuario, bloques de funciones definidas por el usuario y tipos de datos definidos por el usuario
- Configuraciones de E/S
Organizador de proyectos

Ítem | Descripción |
|---|---|
![]() | Abre Agregar dispositivo para agregar dispositivos al proyecto. |
![]() | Elimina el dispositivo seleccionado del proyecto. |
![]() | Abre Seleccionar dispositivo para ver una lista de los dispositivos conectados al equipo. |
Entregue su opinión