Interfaz de usuario

Utilice la interfaz de usuario de
FactoryTalk Design Workbench
para crear proyectos, especificar los paneles que desea ver y, si es necesario, restablecer el diseño predeterminado.
Interfaz de usuario de FactoryTalk Design Workbench
Interfaz de usuario de FactoryTalk Design Workbench
Elementos de la IU
Ítem
Nombre
Descripción
callout_orange1
Contiene los elementos de menú de
FactoryTalk Design Workbench
y de la ventana activa.
callout_orange2
Barra de herramientas
Contiene los botones
Guardar
y
Centro en línea
.
callout_orange3
Muestra los dispositivos, las configuraciones de E/S y los elementos del programa del proyecto en una vista de árbol organizada.
callout_orange4
Contiene los botones de alternancia que se utilizan para mostrar u ocultar paneles específicos.
callout1
Contiene:
  • Una página
    Consola
    que muestra los dispositivos agregados, su estado de conexión y las entradas de registro.
  • Una página
    Lista de errores
    que muestra las descripciones, ubicaciones y marcas de hora de los errores, las advertencias y los mensajes.
  • Una página
    Registro
    que muestra las descripciones de registro y las marcas de hora.
callout2
Contiene los elementos lógicos y las instrucciones que se pueden agregar al editor de lenguajes abierto.
callout3
Muestra las propiedades de un elemento seleccionado.
Puede editar las propiedades en el panel
Propiedades
.
callout4
Panel Conexión
Para cada dispositivo agregado, el panel
Conexión
contiene:
  • Nombre y número de catálogo del dispositivo.
  • La ruta de conexión utilizada para conectarse al dispositivo, si la hay.
  • El interruptor para conectarse al dispositivo o desconectarse de él.
  • La lista
    Modo de controlador
    para ver y cambiar el modo de conexión del controlador.
  • El botón
    Error
    para abrir la página de diagnóstico de errores del controlador
    Micro800
    .
  • El botón
    Seguridad
    para abrir las páginas para establecer, borrar o cambiar la contraseña del controlador.
callout5
Espacio de trabajo
Contiene las opciones que se utilizan para configurar dispositivos y compilar programas. El contenido varía en función de la página que abra.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal