Barra de paneles
Utilice la barra de paneles para mostrar u ocultar paneles rápidamente. En la siguiente tabla se presentan los botones de alternancia de la barra de paneles.
Ítem | Nombre | Descripción | Métodos abreviados de teclado |
|---|---|---|---|
![]() | Paneles izquierdos | Muestra u oculta los paneles que se fijan por última vez en el lado izquierdo de la interfaz de usuario (IU). | Ctrl+Mayús+L |
![]() | Organizador de proyectos | Muestra u oculta el Organizador de proyectos . | Ctrl+Mayús+P |
![]() | Paneles derechos | Muestra u oculta los paneles que se fijaron por última vez en el lado derecho de la IU. | Ctrl+Mayús+R |
![]() | Caja de herramientas | Muestra u oculta la Caja de herramientas . | Insert o Alt+Insert |
![]() | Propiedades | Muestra u oculta las Propiedades . | Alt+Intro |
![]() | Conexión | Muestra u oculta la Conexión . | Ctrl+Alt+C |
![]() | Paneles inferiores | Muestra u oculta los paneles que se fijaron por última vez en la parte inferior de la IU. | Ctrl+Mayús+B |
![]() | Salida | Muestra u oculta la Salida . |
|
Entregue su opinión