Abrir las páginas de diagnóstico
Use el menú
Dispositivo
, el panel Conexión
o una de las páginas de configuración del controlador para abrir las páginas de diagnóstico del controlador.Requisitos previos
- El controlador está en línea.
Para abrir las páginas de diagnóstico
- Realice una de las siguientes acciones:
- EnConexión, seleccione
para expandir la información del controlador y, a continuación, seleccione Diagnosticar. - En elOrganizador de proyectos, seleccione el controlador y, a continuación, en el menúDispositivo, seleccioneDiagnosticar.
- En una de las siguientes páginas, seleccioneDiagnosticar:
- Inicio(controladoresMicro810)
- Inicio/errores
- Puerto serie
- Ethernet
- Tarjeta de memoria
- Módulo LCD(controladoresMicro810)
- Módulos enchufables - 2080-SERIALISOL
- Módulos enchufables - 2080-MEMBAK-RTC2
- Módulo enchufable - 2080-DNET20
Entregue su opinión