Centro en línea

El
Centro en línea
contiene información sobre los dispositivos agregados y las opciones para controlar los dispositivos y configurar los ajustes en línea:
  • El nombre, el número de catálogo y la ruta de conexión de los dispositivos agregados.
  • Los botones
    Descargar
    y
    Cargar
    .
  • Los mensajes sobre el progreso de la carga y la descarga.
  • Un enlace a la página Configuración en línea.
Use el
Centro en línea
para:
  • Descargue las configuraciones de dispositivos.
  • Cargue las configuraciones de dispositivos.
  • Vea el progreso de la carga y la descarga.
  • Cambiar la ruta de conexión del dispositivo.
  • Abra
    Configuración en línea
    para ver y cambiar la configuración en línea.
Centro en línea
Centro en línea con llamadas
Elementos del Centro en línea
Ítem
Descripción
callout1
Muestra cuántos dispositivos están seleccionados en
Centro en línea
.
callout2
Abre la página Configuración en línea para configurar los ajustes relevantes.
callout3
Indica el estado de conexión del dispositivo.
  • Gris: El dispositivo está sin conexión.
  • Verde: El dispositivo está en línea.
  • Rojo: El dispositivo está fuera de línea y tiene fallos.
callout4
Abre el cuadro de diálogo
Seleccionar dispositivo
para seleccionar un dispositivo al que conectarse.
callout5
Se abre el cuadro de diálogo
Descargar dispositivo
y se descargan las configuraciones del dispositivo seleccionados en el dispositivo físico.
callout6
Abre el cuadro de diálogo
Cargar dispositivo
para cargar las configuraciones del dispositivo seleccionadas en
FactoryTalk Design Workbench
para editarlas.
callout7
Muestra los dispositivos agregados con los nombres de dispositivo y números de catálogo.
callout8
Muestra las rutas de conexión del dispositivo.
Para cambiar la ruta de conexión, realice una de las acciones siguientes:
  • Haga doble clic en el cuadro
    Ruta
    y, a continuación, introduzca la ruta.
  • Seleccione el botón Seleccionar dispositivo y, a continuación, en
    Seleccionar dispositivo
    , introduzca una ruta de acceso.
callout9
Muestra el estado y las marcas de tiempo de las acciones que se realizan en los dispositivos agregados.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal