Configuración en línea
Use el cuadro de diálogo
Configuración en línea
para configurar la configuración de comunicación, descarga, carga y detección de dispositivo del controlador.Categoría | Configuración | Descripción |
|---|---|---|
General | Usar red móvil | Determina si se utiliza la red móvil para la carga y la descarga. La configuración predeterminada es No . |
Descargar | Modo | Establece el modo del controlador cuando se completa la descarga. La configuración predeterminada es Programa remoto . |
Conexión | Determina si se debe conectar al controlador cuando se complete la descarga. La configuración predeterminada es Conectar . | |
Valor de proyecto | Determina si se deben descargar los valores de las variables. La configuración predeterminada es No . | |
Advertencia | Determina si se debe descargar o no el proyecto del controlador que contiene errores de compilación. La configuración predeterminada es Sí . | |
Comunicación | Determina si se debe descargar el proyecto cuando la configuración del controlador para Ethernet, USB o DF1 difiere entre el controlador y el proyecto. El controlador no puede establecer automáticamente una conexión si se descargan configuraciones que no coinciden entre el controlador y el proyecto. La configuración predeterminada para Descargar Ethernet es No .La configuración es aplicable cuando se usa el mismo controlador para descargar la configuración del controlador correspondiente para Ethernet, USB o DF1. La configuración predeterminada para Descargar Ethernet , Descargar USB o Descargar puerto serie es No . | |
Cargar | Conexión | Determina si se debe conectar al controlador cuando se complete la carga. La configuración predeterminada es Conectar . |
Valor de proyecto | Determina si se deben cargar los valores de las variables. La configuración predeterminada es No . | |
Detectar | Detectar | Determina si se debe conectar al controlador e iniciar la depuración cuando se complete la detección. La configuración predeterminada es Conectar . |
Entregue su opinión