Métodos abreviados de teclado
En la tabla siguiente se presentan los métodos abreviados de teclado de aplicación universal.
Nombre | Métodos abreviados de teclado | Descripción |
|---|---|---|
Seleccionar todo | Ctrl+A | Selecciona todos los elementos de la página actual. |
Mostrar/ocultar paneles inferiores | Ctrl+Mayús+B | Muestra u oculta los paneles que se fijaron por última vez en la parte inferior de la interfaz de usuario (IU). |
Copiar | Ctrl+C | Copia el texto seleccionado en el portapapeles. |
Mostrar/ocultar panel | Ctrl+Mayús+C | Muestra u oculta el panel seleccionado. |
Buscar referencias | Ctrl+E | Busca todas las referencias a la variable seleccionada. |
Seleccionar variable | Ctrl+L | Abre Seleccionar variable en el diagrama de lógica de escalera (LD), diagrama de bloque de funciones (FBD) o texto estructurado (ST) para seleccionar una variable para el operando seleccionado. |
Mostrar/ocultar paneles izquierdos | Ctrl+Mayús+L | Muestra u oculta los paneles que se fijaron por última vez en el lado izquierdo de la IU. |
Alternar la visualización del valor en línea | Ctrl+M | Muestra u oculta los valores de las variables. |
Nuevo proyecto | Ctrl+N | Abre Nuevo proyecto para crear un proyecto cuando no hay ningún proyecto abierto. |
Abrir proyecto | Ctrl+O | Abre Abrir proyecto para seleccionar y abrir un proyecto abierto recientemente cuando no hay ningún proyecto abierto. |
Anclar/Desanclar paneles | Ctrl+Mayús+P | Ancla o desancla el panel seleccionado. |
Agregar línea | Ctrl+R | Agrega una línea por debajo de la línea seleccionada en el editor de LD. |
Mostrar/ocultar paneles derechos | Ctrl+Mayús+R | Muestra u oculta los paneles que se fijaron por última vez a la derecha de la IU. |
Guardar | Ctrl+S | Guarda el proyecto de controlador. |
Guardar como | Ctrl+Shift+S | Guarda una copia del proyecto del controlador. |
Bit de conmutación | Ctrl+T | Cambia el estado de activación y desactivación de una variable booleana. |
Pegar | Ctrl+V | Pega el elemento seleccionado a la posición seleccionada. |
Nueva variable | Ctrl+W | Abre Nueva variable para crear una variable en la ubicación actual en el editor de LD, FBD o ST. |
Cortar | Ctrl+X | Corta el elemento seleccionado y lo guarda en el portapapeles. |
Cerrar panel | Ctrl+Mayús+X | Cierra el panel seleccionado. |
Rehacer | Ctrl+Y | Rehace el comando anterior. |
Deshacer | Ctrl+Z | Deshace el comando anterior. |
Mostrar Conexión | Ctrl+Alt+C |
|
Mostrar la Lista de errores | Ctrl+Alt+E | Muestra la página de Lista de errores cuando se selecciona el panel Salida . |
Mostrar Registro | Ctrl+Alt+L | Muestra la página Registro cuando se selecciona el panel Salida . |
Mostrar/ocultar Organizador de proyectos | Ctrl+Alt+P | Muestra u oculta el Organizador de proyectos . |
Mostrar Consola | Ctrl+Alt+S | Muestra la página Consola cuando se selecciona el panel Salida . |
Acercar | Ctrl++ | Acerca el editor de lenguaje. |
Alejar | Ctrl+- | Aleja el editor de lenguaje. |
Pestaña anterior | Ctrl+[ | Va a la pestaña anterior. |
Pestaña siguiente | Ctrl+] | Va a la siguiente pestaña. |
Cerrar y salir | Ctrl+F4 | Cierra el proyecto del controlador y FactoryTalk Design Workbench . |
Cerrar pestaña actual | Ctrl+Mayús+F4 | Cierra la pestaña actual. |
Mostrar lista de pestañas | Ctrl+F10 | Muestra una lista de pestañas abiertas para verlas o cerrarlas. |
Cerrar proyecto | Alt+F4 | Cierra el proyecto actual y vuelve a la página de bienvenida. |
Ver propiedades | Alt+Intro | Muestra las propiedades del elemento seleccionado en el panel Propiedades . |
Resaltar Caja de herramientas | Alt+Insert | Abre y resalta la Caja de herramientas . Alt+Insert tiene el mismo efecto que Insert . |
Mostrar/Ocultar cuadrícula FBD | Mayús+* | Muestra u oculta las cuadrículas en el editor de FBD. |
Abrir el menú Dispositivo | Alt+D | Abre el menú Dispositivo desde la barra de menús. |
Abrir el menú Editar | Alt+E | Abre el menú Editar desde la barra de menús. |
Abrir el menú Archivo | Alt+F | Abre el menú Archivo desde la barra de menús. |
Ir a la línea | Alt+G | Abre Ir a la línea para especificar un número de línea al que ir. |
Abrir el menú Ayuda | Alt+H | Abre el menú Ayuda desde la barra de menús. |
Abrir el menú Ver | Alt+V | Abre el menú Ver desde la barra de menús. |
Abrir el menú Ventana | Alt+W | Abre el menú Ventana desde la barra de menús. |
Abrir Ayuda | F1 | Abre la ayuda contextual de FactoryTalk Design Workbench . |
Editar | F2 | Edite el contenido en la ubicación actual. |
Eliminar | Eliminar |
|
Entregue su opinión