Espacio de trabajo de aplicación del controlador
El espacio de trabajo de aplicación del controlador es el área principal donde se pueden ver, configurar, supervisar y solucionar los problemas de los controladores
Micro800
en un proyecto FactoryTalk Design Workbench
.El espacio de trabajo de aplicación del controlador contiene el árbol
Controlador
y las páginas de configuración del controlador.Árbol del controlador y página de configuración general de un controlador L70E

Árbol del controlador
El árbol del
Controlador
muestra las configuraciones disponibles para un controlador Micro800
.Los nodos del árbol del
Controlador
varían según el tipo de controlador. En la siguiente tabla se enumeran los nodos del árbol del Controlador
.Nodo | Disponible para |
|---|---|
General | Todo |
Memoria | Todo |
Inicio/Error | Todo |
Puerto serie | Controladores L20E, L50E y L70E |
Puerto USB | Controladores L20E, L50E y L70E |
Ethernet | Controladores L20E, L50E y L70E |
Mapeado Modbus | Controladores L20E, L50E y L70E |
Mapeado MicroLogix | Controladores L50E y L70E |
Reloj de tiempo real | Todo |
Movimiento | Controladores 2080-L50E- xx QBB, 2080-L50E-xx QVB, y 2080-L70E-xx QBB(N) |
LCD remoto | Controladores L20E, L50E y L70E |
Módulo LCD | Controladores Micro810 |
Registro de datos | Controladores L20E, L50E y L70E
|
Receta | Controladores L20E, L50E y L70E La función Administrar receta está disponible cuando se agrega una tarjeta SD al controlador. |
Página de configuración del controlador
El contenido de las páginas de configuración del controlador varía en función del tipo de controlador y del nodo de árbol seleccionado. Use la página de configuración del controlador para:
- Ver y configurar los ajustes correspondientes del controlador actual.
- Cambiar el tamaño de la página.
Entregue su opinión