Diagnóstico de errores

Use el
<controller-name>: Error
para:
  • Ver información sobre los errores que se han producido.
  • Recuperar un registro de errores detallado o un archivo de volcado de memoria del controlador.
  • Borrar un error.
El
<controller-name>: Error
muestra los últimos siete errores recuperables y los últimos siete errores no recuperables con:
  • El código de error
  • Localización del error y el vínculo, si está disponible
  • Una descripción del error
El
<controller-name>: La vista de Errores
está disponible seleccionando el botón
Errores
en el panel
Conexión
cuando el controlador está en modo de
Ejecución remota
.
Ver los Errores de controlador
Elementos y descripciones de la vista Diagnóstico de errores
Ítem
Descripción
Borrar error
Elimina los errores y los registros de errores del controlador.
Obtener registro de errores
Recupera los errores detallados y los registros de errores del controlador. La información se puede utilizar cuando se busca soporte técnico.
De forma predeterminada, el registro de errores se guarda como un archivo TXT en la carpeta Descargas. Puede personalizar la ruta según sea necesario.
Obtener el registro de errores del volcado de memoria
Recupera el volcado de memoria del controlador
Micro800
en un archivo Bin, que se puede enviar al equipo de ingeniería de Rockwell Automation para la resolución de problemas y la depuración.
De forma predeterminada, el volcado de memoria se almacena con el nombre
Controller_Core_Dump_mm_dd_yyyy_hh_min_sec.bin
en la carpeta Descargas.
Puede personalizar la ruta según sea necesario.
El límite de tamaño para el volcado de memoria es de 8.192 bytes. La actualización del firmware elimina el volcado de memoria.
Error recuperable/no recuperable.
Muestra dos tipos de errores:
  • Los errores recuperables son los errores que se pueden borrar sin necesidad de desconectar y conectar el controlador.
  • Los errores no recuperables son los errores que requieren desconectar y conectar el controlador para borrar el error.
    Para cada tipo de error se registran hasta los últimos siete errores, y el más reciente se muestra en primer lugar. Si se producen más de siete errores, los errores más antiguos se sobrescriben.
Índice
Muestra el número secuencial de los errores. El número de índice 1 indica que se trata del error más reciente.
Código de error
Muestra el código del error en forma de valor hexadecimal.
Ubicación
Muestra la ubicación del error y proporciona un vínculo al programa, si está disponible.
Descripción
Muestra la información del error.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal