Detectar y agregar un controlador conectado a un equipo
Use
Seleccionar dispositivo
para ver y agregar los dispositivos conectados a un equipo. Puede utilizar la función para:- Sustituir el controlador existente en el proyecto de controlador con el controlador detectado.
- Agregar un controlador y su proyecto de controlador a un proyecto vacío.
Requisitos previos
- El controlador está sin conexión.
Para detectar y agregar un controlador conectado a un equipo
- Para abrirSeleccionar dispositivo, realice una de las siguientes acciones:
- En elOrganizador de proyectos, seleccione el
. - En elOrganizador de proyectos, seleccioneDetectar dispositivo.
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario en un espacio en blanco y, a continuación, seleccioneDetectar dispositivo.
- Abra Agregar dispositivo y, a continuación, seleccioneDetectar dispositivo.
- EnSeleccionar dispositivo, active la exploración automática o actualice el explorador para mostrar todos los dispositivos reconocidos porFactoryTalk Design Workbenchque están conectados a su equipo a través de un puerto de comunicación habilitado.
- Seleccione el dispositivo y, a continuación, seleccioneAceptar.El dispositivo se agregará al proyecto y alOrganizador de proyectos.
- (Opcional) Si ya ha agregado un controlador al proyecto y está seleccionando otro controlador desdeSeleccionar dispositivo, se abreDetectar controladory le preguntará si desea sustituir el controlador existente por el seleccionado. SeleccioneSustituir.
Entregue su opinión