Comandos del Organizador de proyectos
Utilice el
Organizador de proyectos
para abrir y editar otras opciones de configuración de dispositivos. Los controladores Micro800
y las unidades están disponibles en el Organizador de proyectos
.Comandos disponibles para controladores Micro800
Haga clic con el botón secundario y seleccione | Para |
|---|---|
Compilar | |
Conectar | |
Desconectar | |
Error | Abra <controller-name>:Fallo para ver y borrar los fallos del controlador. |
Diagnosticar | |
Importar > Variables globales | |
Importar > Tipos de datos | |
Exportar > Variables globales | |
Exportar > Tipos de datos | |
Eliminar | Eliminar el controlador Micro800 del Organizador de proyectos . También puede usar la tecla Supr . |
Protección de datos | Abra Protección de datos para agregar o eliminar variables de una lista de las variables protegidas. |
Copia de seguridad y restauración del módulo de memoria | Abra Copia de seguridad y restauración del módulo de memoria para configurar los ajustes correspondientes e iniciar el proceso de copia de seguridad o restauración. |
Comandos disponibles para dispositivos de Clase 1, módulos enchufables y módulos de expansión
Haga clic con el botón secundario y seleccione | Para |
|---|---|
Eliminar | Eliminar una unidad, un módulo enchufable o un módulo de expansión del Organizador de proyectos . También puede usar la tecla Supr para eliminar el dispositivo. |
Entregue su opinión