Cargar una configuración de controlador desde un controlador
Utilice
Cargar dispositivo
para cargar un proyecto que contenga programas, variables y configuraciones de controlador de un controlador Micro800
a FactoryTalk Design Workbench
. Todos los programas, las variables y las configuraciones de controlador del proyecto se sobrescriben tras una carga. En cuanto el proyecto esté cargado en FactoryTalk Design Workbench
, puede editar el proyecto del controlador y, a continuación, volver a descargarlo en el controlador.Requisitos previos
- Configurar una ruta de conexión para el controlador.
- El número de catálogo del controlador del proyecto actual coincide con el del que está cargando.
Para cargar una configuración de controlador desde un controlador
- Seleccione
para abrir el Centro en línea. - En elCentro en línea, en la listaDispositivo, seleccione el controlador, y, a continuación, seleccioneCargar.
- EnCargar dispositivo, seleccioneAceptar.CONSEJO: Los bloques de instrucciones COP no cargan valores para las variables de fuente y de destino. El resto de bloques de instrucciones y variables no se ven afectados.
- Utilice el panelSalidapara ver el resultado.
- Si hay errores, resuélvalos y vuelva a cargar.
Entregue su opinión