Descargar una configuración de controlador en un controlador
Utilice
Descargar dispositivo
para descargar un proyecto desde FactoryTalk Design Workbench
a un controlador Micro800
para ejecutarlo y probarlo. El proyecto puede contener programas, variables y configuraciones de controlador.Al descargar el proyecto, si la revisión del controlador no coincide con la definida en el proyecto de
FactoryTalk Design Workbench
, se abrirá el cuadro de diálogo Actualizar y descargar
. Utilice el cuadro de diálogo para actualizar la revisión del controlador y, a continuación, vuelva a descargar el proyecto.Cuando se inicia una descarga,
FactoryTalk Design Workbench
realiza las siguientes tareas:- Compila todos los programas que no estén compilados.
- Compara la configuración del controlador conectado con la configuración del proyecto.
- Descarga la configuración de proyectos, programas, variables y controladores en el controlador.
Si se produce algún error al realizar cualquiera de las tareas, la descarga se cancela y el controlador permanece sin cambios.
Si el valor inicial de la variable está definido como el valor predeterminado del tipo de datos, como 0, 0.0, D#1970-01-01,
FactoryTalk Design Workbench
inicializa la variable con su valor.
CONSEJO:
Al inicializar las variables con valores de proyecto, se aplican las siguientes condiciones:
- No se pueden descargar las variables con unadireccióndeVarInput.
- No se pueden descargar las variables con unAtributodeLecturaoSin acceso.
- No se pueden descargar variables complejas como estructuras y matrices que contengan miembros con valores iniciales.
- Las variables con un valor y un valor inicial se inicializarán con su valor inicial.
Requisitos previos
- Configurar una ruta de conexión para el controlador.
- El número de catálogo del controlador del proyecto actual coincide con el del que se está realizando la descarga.
Para descargar una configuración de controlador a un controlador
- Seleccione
para abrir el Centro en línea. - En la listaDispositivo, seleccione el controlador y, a continuación, seleccioneDescargar.
- EnDescargar dispositivo, seleccioneAceptar.
- Utilice el panelSalidapara ver el resultado.
- (opcional) Resuelva los errores y, a continuación, vuelva a descargar la configuración.
Entregue su opinión