Proteger el controlador con una contraseña

Cree una contraseña para un controlador
Micro800
para impedir el acceso no autorizado a la configuración y la programación en el controlador.
Cuando un controlador está protegido con una contraseña, debe introducir dicha contraseña para realizar cualquiera de las acciones siguientes:
IMPORTANTE:
Si olvida o pierde la contraseña existente, no se puede recuperar, cambiar ni borrar. Si se produce un error en el controlador durante la configuración de la contraseña, reinicie el controlador y vuelva a configurar la contraseña.
Requisitos previos
  • El controlador se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
Para proteger el controlador con una contraseña
  1. Para abrir
    Cambiar contraseña para <controller-name>
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Conexión
      , seleccione
      Seguridad
      y, a continuación, seleccione
      Establecer contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccione
      Seguridad
      Establecer contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione
      Dispositivo
      Seguridad
      .
  2. En
    Cambiar contraseña para <project-name>
    , introduzca una contraseña. Las contraseñas deben tener entre 8 y 64 caracteres, que pueden incluir letras, números, espacios y cualquier símbolo del teclado.
  3. En
    Confirmación
    , vuelva a introducir la contraseña exacta.
  4. (Opcional) Para ver la contraseña, seleccione .
  5. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal