Cambiar la contraseña del controlador

Debe tener la contraseña actual del controlador antes de cambiarla.
IMPORTANTE:
Si olvida o pierde la contraseña existente, no hay forma de recuperar o cambiar la contraseña.
Se recomienda cambiar la contraseña del controlador de forma periódica para proteger los programas y las funciones del controlador.
Las contraseñas deben tener entre 8 y 64 caracteres, que pueden incluir letras, números, espacios y cualquier símbolo del teclado.
Requisitos previos
  • El controlador se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
Para cambiar la contraseña del controlador
  1. Para abrir
    Cambiar contraseña para <controller-name>
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En la página
      Conexión
      , seleccione
      Seguridad
      y, a continuación, seleccione
      Cambiar contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el controlador y seleccione
      Seguridad
      Cambiar contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione
      Dispositivo
      Seguridad
      Cambiar contraseña
      .
  2. En
    Cambiar contraseña para <controller-name>
    , haga lo siguiente:
    1. Introduzca su contraseña actual.
    2. Introduzca su nueva contraseña.
    3. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla.
    Para ver la contraseña, seleccione el icono Ver contraseña.
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal