Conectarse a un controlador protegido por contraseña

Antes de conectarse a un controlador protegido por contraseña, debe proporcionar la contraseña.
Los controladores
Micro800
permiten la conexión de una herramienta de configuración cada vez. No se puede conectar al controlador cuando:
  • El controlador está bloqueado por otro usuario.
  • El tipo de controlador seleccionado no coincide con el definido en el proyecto abierto.
Para conectarse a un controlador protegido por contraseña
  1. En la barra de menús, seleccione el icono del centro en línea para abrir el
    Centro en línea
    .
  2. En el
    Organizador de proyectos
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En la columna
      Ruta de acceso
      , introduzca la ruta de conexión del controlador.
    • Seleccione el botón Ruta de navegación para abrir
      Seleccionar dispositivo
      , busque y seleccione el controlador y, a continuación, seleccione
      Aceptar
      .
  3. Para conectarse al controlador, realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Conexión
      , active el interruptor situado junto al controlador
      Micro800
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccione
      Conectar
      .
  4. En
    Introduzca la contraseña
    , escriba la contraseña del controlador y, a continuación, seleccione
    Aceptar
    .
    IMPORTANTE:
    El controlador pasará al estado bloqueado después de un total de 11 o más intentos fallidos de contraseña, ya sean consecutivos o dispersos en el tiempo. En el estado bloqueado, se aplican las siguientes condiciones:
    • Un intento posterior con la contraseña correcta solo se realizará correctamente después de 300 segundos (duración bloqueada).
    • Si no realiza ningún intento posterior, el controlador restablecerá automáticamente el recuento de inicios de sesión incorrectos y saldrá del estado bloqueado después de un día (duración del desbloqueo automático).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal