Borrar la contraseña del controlador

Antes de poder borrar la contraseña de un controlador
Micro800
, debe tener la contraseña actual.
Requisitos previos
  • El controlador se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
Para borrar la contraseña del controlador
  1. Abra
    Borrar contraseña para <controller-name>
    realizando para ello una de las siguientes acciones:
    • En
      Conexión
      , seleccione
      Seguridad
      y, a continuación, seleccione
      Borrar contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic en el nodo de controlador y seleccione
      Seguridad
      Borrar contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione
      Dispositivo
      Seguridad
      Borrar contraseña
      .
  2. En
    Borrar contraseña para <controller-name>
    , introduzca la contraseña.
    Para ver la contraseña, seleccione el icono Ver contraseña.
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal