Verificar una unidad de organización del programa
Utilice el menú contextual
Verificar programa
para verificar la lógica de una única unidad de organización del programa (POU) sin compilar la solución completa. El resultado de la verificación se muestra en el panel Salida
. En el Organizador de proyectos
, se mostrará un símbolo junto al nombre de la POU para indicar cualquier error o advertencia.Para verificar una POU
- En elOrganizador de proyectos, haga clic con el botón secundario en la POU y, a continuación, seleccioneVerificar programa.
Entregue su opinión