Cambiar el nombre de un bloque de funciones definidas por el usuario

Utilice el
Organizador de proyectos
para cambiar el nombre de un bloque de funciones definidas por el usuario (UDFB). Al cambiar el nombre de un UDFB, se actualizan automáticamente todas las referencias al UDFB.
Para cambiar el nombre de un UDFB
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Activos
    Bloques de funciones definidas por el usuario
    .
  2. Expanda
    Bloques de funciones definidas por el usuario
    y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione los UDFB a los que desee cambiar el nombre.
    • Haga clic con el botón derecho sobre el UDFB al que desee cambiar el nombre, y seleccione
      Cambiar de nombre
      .
  3. En el cuadro
    Bloque de funciones definidas por el usuario
    del panel
    Propiedades
    , escriba el nuevo nombre.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal