Agregar descripciones de unidades de organización del programa
Use el cuadro
Descripción
del panel Propiedades
para documentar unidades de organización del programa (Program Organization Unit, POU) individuales. Por ejemplo, puede documentar los detalles de implementación de una POU.Las descripciones se guardan automáticamente y se almacenan en formato de texto enriquecido (*.rtf).
Para agregar descripciones de POU
- En elOrganizador de proyectos, seleccione la POU.
- En el panelPropiedades, en el cuadroDescripción, escriba la descripción.
Entregue su opinión