Eliminar una unidad de organización del programa

Al eliminar una unidad de organización del programa (POU), se elimina la POU del
Organizador de proyectos
. Sus variables locales también se eliminan.
Requisitos previos
  • La POU está sin conexión.
Para eliminar una POU
  • Realice una de las siguientes acciones:
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en la POU y, a continuación, seleccione
      Eliminar
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione la POU y, a continuación, en el menú
      Editar
      , seleccione
      Eliminar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal