Importar controladores, programas, bloques de funciones, variables o tipos de datos definidos por el usuario
Dependiendo del tipo de elemento, los formatos de archivo para importar y exportar son diferentes.
- Los siguientes elementos se importan desde un archivo M8A:
- Programas, incluidas las interrupciones y las variables locales
- Bloques de función, incluidas las variables locales
- Funciones, incluidas las variables locales
- Tipos de datos definidos por el usuario, incluidos los tipos de datos de matriz, los tipos de datos de estructura y los términos definidos
- Registro de datos
- Recetas
- Los siguientes elementos se importan desde un archivo CSV o XLSX:
- Mapeados Modbus
- Mapeados MicroLogix
- Mapeado DNP3
- Variables globales y locales
A través de los archivos CSV o XLSX, puede manipular los datos y editar un conjunto de datos de variables de gran tamaño.
Entregue su opinión