Ventana Parámetros de UDFB
Utilice la ventana
Parámetros
para:- Crear o eliminar parámetros de entrada o salida para bloques de funciones definidas por el usuario (UDFB) o funciones definidas por el usuario (UDF).
- Editar los parámetros de las variables locales de los UDFB y las UDF.
- Mover una variable hacia arriba y abajo en el UDFB o la UDF.
Las UFD están limitadas a un parámetro de salida con un tipo de datos modificable. Las propiedades varían según el tipo de bloque de instrucciones.
Ítem | Descripción | Posibles valores |
|---|---|---|
Nombre | Especifica el nombre del parámetro. | Las convenciones de nombre son las siguientes:
Las convenciones de nombre se basan en las reglas IEC-1131 para identificadores. |
Tipo de datos | Selecciona el tipo de datos del parámetro. | BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, STRING, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, USER ARRAYS, Palabras definidas, Bloques de función. Para obtener información sobre los tipos de datos, consulte Descripción general de tipos de datos. |
Dimensión | Especifica la dimensión de la instrucción. | La dimensión se define como un valor entero doble (Double Integer, DINT) positivo. Por ejemplo,
El límite de tamaño máximo recomendado para una matriz multidimensional es [1..400,1..40]. |
Comentario | Contiene comentarios sobre el parámetro. | Texto de formato libre. |
Subir | Sube el parámetro seleccionado. | N/A |
Bajar | Baja el parámetro seleccionado. | N/A |
Nueva entrada | Crea un parámetro de entrada. | N/A |
Nueva salida | Crea un parámetro de salida. Las UFD están limitadas a un parámetro de salida con un tipo de datos modificable. | N/A |
Eliminar parámetro | Elimina el parámetro seleccionado. | N/A |
Entregue su opinión