Instrucciones comunes

Las instrucciones comunes incluyen instrucciones que:
  • Supervisan y controlan los bits de estado.
  • Cambian el flujo de la lógica.
Instrucciones comunes
Instrucción
Descripción
Admite una operación booleana entre un estado de línea de conexión y una variable booleana.
Admite una operación booleana entre un estado de línea de conexión y el flanco descendente de una variable booleana.
Admite una operación booleana entre un estado de línea de conexión y la negación booleana de una variable booleana.
Admite una operación booleana entre un estado de línea de conexión y el flanco ascendente de una variable booleana.
Admite una salida booleana de un estado booleano de línea de conexión.
Admite una salida booleana de un estado booleano de línea de conexión.
Habilita una salida booleana de una línea de conexión de estado booleano.
Habilita una salida booleana de acuerdo con la negación booleana de un estado de línea de conexión.
Habilita una salida booleana de acuerdo con la negación booleana de un estado de línea de conexión.
Habilita una salida booleana de una línea de conexión de estado booleano.
LBL y JMP se saltan partes de la lógica de escalera. JMP controla la ejecución de un diagrama y LBL es el destino para JMP.
Los retornos son salidas que representan un final condicional de un programa de diagrama de lógica de escalera (LD).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal