Insertar un elemento de retorno (RET)

Los retornos son salidas que representan un final condicional de un programa de diagrama de lógica de escalera (LD). No se pueden colocar conexiones a la derecha de un elemento de retorno.
  • Si la línea de conexión de la izquierda tiene el estado booleano TRUE, el diagrama finaliza sin ejecutar las instrucciones en las siguientes líneas del diagrama.
  • Si el diagrama LD es una función, su nombre se asocia con una bobina de salida para establecer el valor de retorno (devuelto al programa de llamada).
Ejemplo de retorno
Ejemplo de retorno
Para insertar un retorno (RET)
  1. En la
    Caja de herramientas
    , realice una de las siguientes acciones para localizar el retorno:
    • En
      Buscar
      , escriba
      RET
      .
    • En la
      Caja de herramientas
      , en la lista de categorías, seleccione
      Común
      y, a continuación, busque
      RET
      .
  2. Arrastre RET a una ubicación válida.
    Un punto verde que muestra la ubicación válida para colocar indica una ubicación válida para colocar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal