Examinar si está abierto (XIO)
Los XIO admiten una operación booleana entre un estado de línea de conexión y la negación booleana de una variable booleana.
XIO

El estado de la línea de conexión a la derecha del contacto es el AND lógico entre el estado de la línea de conexión izquierda y la negación booleana del valor de la variable asociada con el contacto.
Ejemplo de XIO

Entregue su opinión