Examinar si está cerrado (XIC)
XIC admite una operación booleana entre un estado de línea de conexión y una variable booleana.
XIC

El estado de la línea de conexión a la derecha del contacto es el AND lógico entre el estado de la línea de conexión izquierda y el valor de la variable asociada con el contacto.
Ejemplo de XIC

Entregue su opinión