Salida de un impulso descendente (OTF)
Los OTF habilitan una salida booleana de una línea de conexión de estado booleano.
OTF

La variable asociada se define a Cierto si el estado booleano de la conexión izquierda cambia de Cierto a Falso. La variable de salida se restablece a Falso en el resto de casos. El estado de la conexión izquierda se propaga a la conexión derecha. La conexión derecha debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho, a menos que tenga bobinas paralelas, donde solo la bobina superior debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho.
La variable booleana asociada debe ser una salida o estar definida por el usuario.
Ejemplo de OTF

Entregue su opinión