Activar salida inversa (OTO)
OTO habilita una salida booleana de acuerdo con la negación booleana de un estado de línea de conexión.
OTO

La variable asociada se asigna con la negación booleana del estado de la conexión izquierda. El estado de la conexión izquierda se propaga a la conexión derecha. La conexión derecha debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho, a menos que tenga bobinas paralelas, donde solo la bobina superior debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho.
La variable booleana asociada debe ser una salida o estar definida por el usuario.
Ejemplo de OTO

Entregue su opinión