Defina una LBL e inserte una JMP para la LBL

LBL y JMP se saltan partes de la lógica de escalera. JMP controla la ejecución de un diagrama y LBL es el destino para JMP.
LBL y JMP son compatibles con programas de diagrama de lógica de escalera (LD).
  • Si es Cierto, JMP salta hasta el LBL al que se hace referencia y el controlador continúa ejecutando a partir de dicho punto.
  • Si es Falso, JMP no afecta a la ejecución de lógica de escalera.
JMP desplaza la ejecución de lógica de escalera hacia delante o hacia detrás. Si se salta hacia delante hasta una etiqueta, se ahorra tiempo de escaneado de programa mediante la omisión de un segmento de la lógica hasta que se necesita. Si se salta hacia detrás, se permite al controlador repetir iteraciones de la lógica.
IMPORTANTE:
  • No retroceda demasiadas veces, ya que podría impedir que se completara el ciclo de exploración, lo que haría que el temporizador del watchdog agotara el tiempo de espera.
  • La lógica que se salta, no se escanea. Coloque las operaciones de lógica críticas fuera de la zona que se salta.
Las siguientes reglas se aplican a LBL y JMP:
  • Las LBL pueden tener cualquier longitud y deben comenzar por una letra o un carácter de subrayado, seguidos de letras, números o caracteres de subrayado. No se permiten espacios ni caracteres especiales como "+", "-" o "\".
  • Antes de insertar un JMP, defina una o más LBLs dentro del programa.
  • Coloque las LBL a la izquierda de un diagrama.
  • JMP y la LBL a la que hace referencia deben estar en la misma unidad de organización del programa (POU).
Para definir una LBL e insertar una JMP para la LBL
  1. En la
    Caja de herramientas
    , busque y arrastre la LBL a una línea de lógica de escalera.
  2. En el editor de lenguaje, haga doble clic en el archivo LBL agregado, introduzca una cadena para él y, a continuación, seleccione la tecla
    Intro
    .
  3. En la
    Caja de herramientas
    , busque y arrastre JMP a una ubicación válida del editor de lenguaje.
  4. En el editor de lenguaje, haga doble clic en la JMP añadida y, a continuación, introduzca la misma cadena para JMP que LBL.
Ejemplo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal