Desbloquear salida (OTU)
OTU habilita una salida booleana de un estado de línea de conexión de estado booleano.
OTU

La variable asociada se restablece a Falso si el estado booleano de la conexión izquierda es Cierto. La variable de salida mantiene este valor hasta que se realiza una orden inversa mediante una OTL. El estado de la conexión izquierda se propaga a la conexión derecha. La conexión derecha debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho, a menos que tenga bobinas paralelas, donde solo la bobina superior debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho.
La variable booleana asociada debe ser una salida o estar definida por el usuario.
Ejemplo de OTU

Entregue su opinión