Salida de un impulso ascendente (OTP)

Los OTP admiten una salida booleana de un estado booleano de línea de conexión.
OTP
OTP
La variable asociada se define a Cierto si el estado booleano de la conexión izquierda cambia de Falso a Cierto. La variable de salida se restablece a Falso en el resto de casos. El estado de la conexión izquierda se propaga a la conexión derecha. La conexión derecha debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho, a menos que tenga bobinas paralelas, donde solo la bobina superior debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho.
La variable booleana asociada debe ser una salida o estar definida por el usuario.
Ejemplo de OTP
Ejemplo de OTP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal