Activar salida (OTE)
Los OTE admiten una salida booleana de una conexión línea de estado booleano.
OTE

La variable asociada se asigna con el estado booleano de la conexión izquierda. El estado de la conexión izquierda se propaga a la conexión derecha. La conexión derecha debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho, a menos que tenga bobinas paralelas, donde solo la bobina superior debe estar conectada al carril de alimentación vertical derecho.
La variable booleana asociada debe ser una salida o estar definida por el usuario.
Ejemplo de OTE

Entregue su opinión