Un impulso (ONS)

Los ONS admiten una operación booleana entre un estado de línea de conexión y el flanco ascendente de una variable booleana.
ONS
ONS
El estado de la línea de conexión a la derecha del contacto se define a Cierto si el estado de la línea de la conexión a la izquierda es Cierto, y el estado de la variable asociada cambia de Falso a Cierto. El estado se restablece a Falso en el resto de casos.
CONSEJO: Se recomienda no utilizar salidas ni variables con un ONS o un XIF. Estos contactos son para entradas físicas en un diagrama de escalera. Para detectar el flanco de una variable o una salida, se recomienda utilizar el bloque de funciones OSR u OSF, que es compatible y funciona con cualquier lenguaje y en cualquier ubicación del programa.
Ejemplo de ONS
Ejemplo de ONS
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal