입력 구성 탭 - FLEX I/O 아날로그
이 탭에서 모듈(Module)의 각 입력 채널을 구성할 수 있습니다 일부 모듈(Module)은 해당 구성에서 보다 자세한 방법을 사용합니다. 자세한 구성 정보를 보려면 다음 모듈(Module) 중 하나를 선택합니다.
매개 변수
전압/전류 범위
각 채널의 전압/전류 범위 및 데이터 형식을 선택합니다.
변환율
각 채널에 대해 아날로그에서 디지털(A/D)로 데이터를 변환하는 속도를 선택합니다. 속도는 150Hz, 300Hz, 600Hz 또는 1200Hz.
저역 통과 시간 상수
각 입력 채널에 대해 저역 통과 필터 옵션을 선택합니다. 옵션은 100ms, 500ms, 1000ms 중에서 선택할 수 있습니다.
저역 통과 필터
입력 신호에 대한 노이즈 제거를 제공하는 디지털 장치입니다. 이 장치는 프로그래밍이 가능하며 각 채널에 대해 8개의 필터 주파수 옵션이 있습니다. 낮은 주파수는 노이즈 제거율이 높습니다. 높은 주파수는 노이즈 제거율이 낮고 스텝(Step) 응답 시간이 빠릅니다.
RTS(Real Time Sample)
모듈(Module)에서 나중에 어댑터로 전송되는 변환기의 최근 출력을 수집하는 속도입니다. 밀리초 단위로 값을 선택합니다. 유효 범위는 0 ~ 30000(5ms 간격)입니다.
인터리브 모듈(Module) 인터럽트
인터리브 모듈(Module) 인터럽트는 사용해야 할 특별한 목적이 있는 경우가 아니면 확인란을 선택하지 마십시오. 인터리브 모듈(Module) 인터럽트 기능은 제한된 상황에서만 유용하며, 모듈의 모든 채널에 대해 모듈 변환율을 1200Hz로, 저역 통과 시간 상수를 없음으로, 그리고 실시간 샘플링 기간을 0으로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.