검색
PointMax 아날로그 I/O 모듈 Add-On 프로필 온라인 도움말
모듈 태그 정의
사용 가능한 태그는 모듈 유형과 장치 정의에서 선택한 항목에 따라 다릅니다.
모듈 태그 유형은 다음과 같습니다.
구성("C"로 표시됨)
입력("I"로 표시됨)
출력("O"로 표시됨)
구성 태그 정의 - 5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V
입력 태그 정의 - 5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V
출력 태그 정의 - 5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V
구성 태그 정의 - 5034-IRT4I
입력 태그 정의 - 5034-IRT4I
출력 태그 정의 - 5034-IRT4I
구성 태그 정의 - 5034-IF4IH
입력 태그 정의 - 5034-IF4IH
출력 태그 정의 - 5034-IF4IH
구성 태그 정의 - 5034-OF4
입력 태그 정의 - 5034-OF4
출력 태그 정의 - 5034-OF4
구성 태그 정의 - 5034-OF4IH
입력 태그 정의 - 5034-OF4IH
출력 태그 정의 - 5034-OF4IH
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal