Funzioni trigonometriche

Utilizzare Funzioni trigonometriche per valutare le operazioni aritmetiche utilizzando operazioni trigonometriche.
Funzioni trigonometriche
Funzione
Descrizione
Calcola l'arcocoseno di un valore Real.
Calcola l'arcocoseno di un valore Long Real.
Calcola l'arcoseno di un valore Real.
Calcola l'arcoseno di un valore Long Real.
Calcola l'arcotangente di un valore Real.
Calcola l'arcotangente di un valore Long Real.
Calcola il coseno di un valore Real.
Calcola il coseno di un valore Long Real.
Calcola il seno di un valore Real.
Calcola il seno di un valore Long Real.
Calcola la tangente di un valore Real.
Calcola la tangente di un valore Long Real.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal