COS_LREAL (coseno Long Real)
L'istruzione COS_LREAL calcola il coseno di un valore Long Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
COS_LREAL

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | LREAL | Qualsiasi valore Long Real. |
COS_LREAL | Uscita | LREAL | Coseno del valore di input (nel set [-1,0 .. +1,0]). |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di COS_LREAL
Esempio di diagramma a blocchi funzionali COS_LREAL

Esempio di diagramma ladder COS_LREAL

Esempio di testo strutturato COS_LREAL

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Risultati

Fornire un feedback