ATAN_LREAL (arcotangente Long Real)

L'istruzione ATAN_LREAL calcola l'arcotangente di un valore Long Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ATAN_LREAL
ATAN_LREAL
Parametri ATAN_LREAL
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
LREAL
Qualsiasi valore Long Real.
ATAN_LREAL
Uscita
LREAL
Arcotangente del valore di ingresso (nel set [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 per ingresso non valido.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di ATAN_LREAL

Esempio di diagramma a blocchi funzionali ATAN_LREAL
Esempio di Diagramma a blocchi funzione ATAN_LREAL
Esempio di diagramma ladder ATAN_LREAL
Esempio di Diagramma Ladder ATAN_LREAL
Esempio di testo strutturato ATAN_LREAL
Esempio di Testo strutturato ATAN_LREAL
Risultati
Risultati
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal