SIN (seno)
L'istruzione SIN calcola il seno di un valore Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SIN

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | REAL | Qualsiasi valore Real. |
SIN | Uscita | REAL | Seno del valore di input (nel set [-1,0 .. +1,0]). |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di SIN
Esempio di diagramma a blocchi funzionali SIN

Esempio di diagramma ladder SIN

Esempio di testo strutturato SIN

(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Risultati

Fornire un feedback