SIN_LREAL (seno Long Real)

L'istruzione SIN_LREAL calcola il seno di un valore Long Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SIN_LREAL
SIN_LREAL
Parametri SIN_LREAL
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
LREAL
Qualsiasi valore Long Real.
SIN_LREAL
Uscita
LREAL
Seno del valore di input (nel set [-1,0 .. +1,0]).
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di SIN_LREAL

Esempio di diagramma a blocchi funzionali SIN_LREAL
Esempio di Diagramma a blocchi funzione SIN_LREAL
Esempio di diagramma ladder SIN_LREAL
Esempio di Diagramma Ladder SIN_LREAL
Esempio di testo strutturato SIN_LREAL
Esempio di testo strutturato SIN_LREAL
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT1 := SIN_LREAL(TESTINPUT1) ;
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal