TAN (tangente)

L'istruzione TAN calcola la tangente di un valore Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TAN
TAN
Parametri TAN
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
REAL
Non può essere uguale a PI/2 modulo PI.
TAN
Uscita
REAL
Tangente del valore in ingresso = 1E+38 per ingresso valido.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di TAN

Esempio di diagramma a blocchi funzionali TAN
Esempio di Diagramma a blocchi funzione TAN
Esempio di diagramma ladder TAN
Esempio di Diagramma Ladder TAN
Esempio di testo strutturato TAN
Esempio di Testo strutturato TAN
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal