ACOS_LREAL (arcocoseno Long Real)
L'istruzione ACOS_LREAL calcola l'arcocoseno di un valore Long Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ACOS_LREAL

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | LREAL | Il valore deve essere compreso tra [-1,0 .. +1,0]. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
ACOS_LREAL | Uscita | LREAL | Arcocoseno del valore in ingresso (in set [0.0 .. PI]) = 0,0 per ingresso non valido. |
Esempi di ACOS_LREAL
Esempi di Diagramma a blocchi funzione ACOS_LREAL

Esempio di diagramma ladder ACOS_LREAL

Esempio di testo strutturato ACOS_LREAL

(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Risultati

Fornire un feedback